This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:闪存重新编程

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096102/bq27z561-r1-flash-reprogram

部件号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他部件:BQ27Z561BQSTUDIO

尊敬的专家:

有时,我无法连接BQ27Z561 EVM。 在我手动选择BQstudio中的BQ27Z561目标并使用*.srec重新编程EVM之后, EVM再次恢复正常。  

我猜原因可能是EVM闪存由于一些ESD事故而被擦除。

现在,客户测试了10块电路板,发现2块BQ27Z561 I2C在开始时运行正常,几天后甚至在电源循环后也没有任何I2C响应。  (无用于I2C访问的ACK信号)

我们还尝试访问0x16 I2C地址以查看BQ27Z561是否在ROM模式下卡住。 但情况并非如此。

与良好的硅相比,每个引脚电阻都是正常的。  

我怀疑这两个硅闪存可能会由于一些ESD事故(如EVM)而被擦除。

这些问题是:

1.您是否听说过此类闪存丢失问题?

2. BQ27Z561的哪个引脚对此敏感? 我们想要进行测量以捕获一些PIN,但需要您的指导。

3.如果客户想要对闪存进行重新编程,他们可以在系统中执行此操作吗?如何执行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    是否密封了bq27z561? 这将锁定闪存,使其不会被外部命令擦除。 ESD将损坏整个IC,而不仅仅是闪存。 如果您认为有ESD损坏,请在处理过程中采取预防措施。ESD损坏无法恢复。