This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1089万:输出电压范围

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096284/tps61089-vout-range

部件号:TPS6.1089万

大家好,  

只是想检查为什么输出电压只能降至4.5V。这有什么限制? 谢谢。  

根据占空比计算,输出电压应低于数据表中指定的@最小电压。 谢谢。  

BRS

给定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输出电压范围通过模拟和工作台测试得到了良好的控制稳定性和性能的验证。 此外,器件驱动器保护功能需要由输出电压供电,输出电压通过一个内部LDO传输至VCC电压。 考虑到器件的最小电源电压和LDO输入,需要最小4.5V输出。

    此致,

    Eric Yue