This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62.8501万-Q1:数据表中的趋势差异

Guru**** 2532810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096137/tps628501-q1-tramp-difference-in-the-datasheet

部件号:TPS62.8501万-Q1

大家好,

TPS62.8501万-Q1数据表中有2个tramp参数,如下所示。  

您能告诉您这两种产品之间有什么区别吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinji,

    请参阅第一行,因为当前所有设备都有一个内部1ms软启动计时器。

    如果您还有其他问题,请再次询问。

    谢谢!

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    Stefano