This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:关于保护

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095567/usb-pd-chg-evm-01-about-the-protection

部件号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他部件: TPS2.575万TPS5.4531万TVS2200BQ2.5792万

您好,

 

我对通过C型连接器和电缆将“USB-PD-CHG-EVM-01”连接到不支持USB-PD的设备时VBUS保护功能有疑问。

 

(1)当源设备为“USB-PD-CHG-EVM-01”时,关于VBUS保护

"TPS2.575万" 9.3 数据表中的"TPS2.575万" 3.1 内部电源路径"中描述的内容,

我们认识到,“TVS2200”的浪涌保护功能与“TPS5.4531万”的OVP/ UVLO / CCP/TSP保护功能的组合是典型的VBUS保护功能。

 

(2)当“USB-PD-CHG-EVM-01”是接收器设备时,VBUS保护

“9.3 TPS2.575万”数据表中“TPS2.575万D 3.2 内部接收器路径”中描述的内容,

人们认识到,“TVS2200”的浪涌保护功能组合是典型的VBUS保护功能。

 

我的上述理解是否正确?

如果您能告诉我是否有任何错误或其他注意事项,我将不胜感激。

 

此致,

太鲁伊莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taroimo,

    您的理解非常接近:

    TVS2200提供2种保护,提供扁平钳位浪涌保护。

    作为接收器,TPS2.575万提供符合 C型规范的UVLO,OVP和RCP保护

    作为电源,BQ2.5792万用于管理高于5V的OCP电压。  TPS2.575万仍提供OVP和UVLO

    TPS2.575万仅作为5V电源提供OCP,OVP和UVLO。

    TPS5.4531万用于生成TPS2.575万用作电源所需的5V电源。  它需要用于VBUS的3A电流容量和600mA的附加电流(如果在不用于通信的CC引脚上提供VCONN),因此我们通常选择4至4.5A的降压来实现此目的。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck

    感谢您的支持。

    当连接到非USB-PD设备时,其工作电压为"VBUS = 5V"。

    因此,我们了解您应该考虑由“TPS2.575万 / TVS2200 / TPS5.4531万 (仅作为源)”提供的每个保护,但“BQ2.5792万”除外。

    多亏了你们,我也明白了为什么用于5V发电的直流-直流转换器需要4至4.5A的供电能力。

     

    此致,

    太鲁伊莫