This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:如何使用LP87.3347万RHDT

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095684/lp8733-how-to-use-lp873347rhdt

部件号:LP8733
主题中讨论的其他部件:AWR1843AWR1843BOOSTLP8.7702万

1,AWR1843BUSTOS的LP87.3347万RHDT
关于如何输出1.8V和1.24V,如U4

2,设计参考AWR1843 Bustos
我设计了主板,但它不能正常工作
与U4对应的零件未按设计工作
我发现这是原因。

我想知道原始AWR1843 Bustos U4是如何工作的。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.我不确定U4的意思是什么? 您能澄清一下吗?  

    您需要通过I2C写入LP8733x寄存器来调整输出电压。 默认输出电压与您的要求不匹配,因此您需要重写设置。  

    2.您的意思是AWR1843BOOST EVM吗?  https://www.ti.com/tool/AWR1843BOOST

    您在 设计中使用的是LP8.7702万DRHBRQ1?

    谢谢!

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tomi Koskela

    U4是LP8.7702万。

    如何更改LP8733x的设置
    我应该使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LP87.3347万RHDT LP8.7702万DRHBRQ1 不是引脚到引脚兼容设备。 此外,这两种器件的输出电压和切换频率也不同。 LP87.3347万RHDT 是2 MHz开关频率设备,而LP8.7702万D-Q1开关的频率为4 MHz,因此 通常 不建议在雷达应用中使用LP87.3347万RHDT。 输出电压可通过I2C写入更改,但切换频率无法更改。

    两种设备的寄存器设置可从相应的技术参考手册中找到。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu679

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu593

    巴西,

    Samuli