This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:通过模式下的最大输出电压

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090380/lm3648-maximum-vout-in-pass-mode

部件号:LM3648

大家好,

我的一位客户正在使用LM3468,示意图如附件所示。  

LED在2.5 -3V之间工作,并且希望LM3468在通过模式下工作。 但在实际测试中, 有些LED可以正常工作,有些则无法正常工作。 我猜某些LED的电压可能过高,LM3468将从通过模式工作到升压模式。 而且,如果SW和VIN之间没有电感器,可能会导致Vin中出现大电流波纹。 您认为这是可能的原因吗?

还有一个问题是  ,在 通行模式下,LED驱动电流约为400mA时,LED的最大工作电压是多少? 我们是否有任何方法通过I2C配置来提高通行模式下VLED的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,E2E用户。 由于4月3日至5日是中国的“清明”假期,我们的专家将于4月6日回答您的问题。
    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    当Vout-VLED < VHR时,LM3548将切换到升压模式。 由于输入电压低,我认为有些LED在通过模式下无法工作。

    如果要切换至BOOST (升温)模式以点亮未工作的LED,则必须重置0x07寄存器的位2。

    实际上,LM3648不控制输出电压。 通过模式下的输出电压取决于Vin-Vpmos。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    这是否意味着在通过模式下,最大VF等于Vin - Vpmos - VHR?

    另一个问题是,客户最初没有配置通行模式,一些LED指示灯无法正常工作。 但是,当他们配置 0x07=0x0D时,未工作的LED将变为正常状态。 您能否解释可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    是的,您的理解是正确的。

    我发现原理图中没有电感器。 因此,即使客户配置0x07=0x0d,增强功能也无法工作。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Robin:

    感谢您的回复! 但 我还有其他一些问题。

    1.当我们将LM3468配置为IR模式时,这是否意味着IR模式下的VHR可以估计为闪存模式下的VHR?

    2.下表所示的VHR数据在1.5A中进行了测试。 那么,400mA时的VHR是多少? 电流越小,VHR越小。

    表中显示的VHR是典型值,而不是最大值。 那么,您认为应保留什么VHR的利润率?

    4.当我将LM3468配置为 IR模式时, 当VLED >Vin-ILED*Rpmos-VHR时会发生什么情况? ILED是否会降低以进行调整,或者LED是否不会亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    请允许我稍后回复您。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    希望您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    很抱歉忘记回复您!

    1.是。

    2,当电流在闪光模式下为1.5A时,VHR为290mV (典型值),这是最高的VHR。

    抱歉,我目前无法保证最大VHR。

    4.设备将进入升温模式。

    罗宾