This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.224万:Vin和EN之间的定时规格

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095829/tps62240-timing-spec-between-vin-and-en

部件号:TPS6.224万
线程中讨论的其他部件: TPS6.284万TPS6.2824万TPS6.2624万

尊敬的专家:

我们的客户正在考虑使用TPS6.224万,并且具有介于Vin和EN之间的计时规范。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

为了延长电池寿命,我正在考虑间歇性地驱动TPS6.224万的电源。

请告诉我们Vin和EN引脚之间的正时规格。

-从VIN上升到将EN设置为"H"是否需要等待时间?
- 关闭IC电源之前是否需要更改EN "L"?  或者是否有计时规范?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    根据 数据表中的绝对最大额定值表, EN引脚处的最大电压限制为VIN +0.3V。 因此,在关闭VIN之前,最好先拉EN LOW。 VIN和EN电压之间没有其他正时要求。

    如果这是一个新项目,您还可以推荐以下器件TPS6.2824万和TPS6.284万。

    TPS6.284万 是一款低IQ器件 ,特别适用于具有严格电源要求的电池供电应用。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    感谢您的回复。

    我将与 客户分享,以确保在功率上升和下降时EN电压不会超过VIN + 0.3V。

    此外,我将向客户推广TPS6.2624万和TPS6.2824万。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一