This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1032万:EN引脚不工作

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095992/tps61032-en-pin-does-not-work

部件号:TPS6.1032万

大家好,

我刚刚使用TPS6.1032万焊接了一个新PCB。 除了EN引脚接地时TPS6.1032万没有关闭(始终打开,MCU引脚的状态如何(高-低)无关紧要)之外,一切看起来都很好。 EN引脚由MCU的N+P MOSFET控制,请参见下图:



引脚是锂离子电池,BOUST_FET只是输出3.3V的MCU引脚。 控制电路似乎工作正常,当我将MCU引脚拉低时,我发现T4输出上没有电压。 当我将MCU引脚拉高时,我看到电池电压(in)。

有人能在这里提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在BOUST_EN上将一个防雷器置于GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注册是什么意思? 您指的是电阻器吗?

    再次查看电路图后,在BOOST _EN和GND之间放置一个下拉电阻器是有意义的。 没有它,EN引脚就只是浮动的(当MCU引脚BOUST_FET关闭时),这可能会导致上述问题。

    您会建议什么价值? 10公里没问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomas,

    感谢您与我们联系。 正如春江所说,当BOUST_FET低时,EN引脚将会浮动。 建议将500k-1Mohm电阻连接到GND。

    谢谢。

    BRS,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Bryce!

    这似乎是10K电阻器完成的工作。 我不太关心电流,因为输出每小时只打开几分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomas:  

    感谢您的回复。 我现在关闭此线程。 如果您有任何疑问,可以重新打开它或发布新的主题。 谢谢。

    BRS,

    布莱斯