This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4196万:仅输出蓄电池电压,而不是由VBUS输入电源供电

Guru**** 2513295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096021/bq24196-only-outputting-voltage-from-battery-not-when-powered-by-vbus-input-power-source

部件号:BQ2.4196万

您好,

我看到我的BQ有奇怪的行为,负载 电压为我的电路的其余部分供电。 插入蓄电池后,一切正常工作,BQ输出蓄电池电压,当蓄电池放电时,电压低至~~3.7V,PG针脚变低(点亮我已连接的LED)。  当我插入USB (它是VBUS的+5V电源)时,STAT针脚也会稳定低电平,点亮LED并指示良好的电荷。

状态寄存器指示设备未在DPM中运行。 我更改的唯一寄存器是增加REG00中的输入电流限制,以防止设备在引导时进入DPM,并在REG05中禁用看门狗。 一切都表明BQ工作正常,但实际上没有为电池充电,因为电池电压会随着时间的推移缓慢下降。

如果我尝试从USB将5伏电压插入VBUS,而没有插入电池,则BQ输出电压为0.6V,但 PG和STAT仍被拉低至0伏。 蓄电池连接器的正极端子处出现0V (未连接蓄电池)。 这似乎表明,这就是为什么在插入电源时它实际上没有充电,因为BQ认为它提供了蓄电池充电电压,但它没有推动任何电压。 进入VBUS的完整5V也可以在PMID和REGN输出处测量,因此它绝对是通过IC连接的。

根据数据表的这一行:

'电源路径管理调节系统,使其略高于电池电压,但不会降至3.5 V最小系统电压(可编程)以下。 借助此功能,即使电池完全耗尽或取出,系统也能保持运行。"

输出电压为3.5V时,只需5V进入VBUS,没有电池。 我 已经验证在这个奇怪 的操作模式下,VBUS引脚上有一个完整的5V电压进入BQ,所以不是真正的USB +5V下垂。

当BQ在这种奇怪的禁用状态下运行时,我无法检查其寄存器,因为0.6V输出的电压不足以通过为微控制器供电的下游3V3调节器(请参阅回复中的更新)。

我已仔细检查BQ周围的所有无源元件都具有固体焊接连接,并且我已尝试手动修补BQ焊点,以确保它们都牢固连接(由于VQFN封装,这有点困难)。

这种行为是否有明显的缺失,或者电路是否正常工作? 我已附上了我的示意图,如果这有帮助,我很乐意分享我的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我将外部MCU连接到I2C引脚,以便在BQ处于未知状态时尝试与BQ通信。 在VBUS上使用5V供电时,它根本不响应I2C查询,但在电池供电时,它不响应,并且在两者供电时响应正常。 这让我相信BQ实际上没有收到应该进入VBUS的5V电压。 我能想到的唯一解释是 从5V迹线到VBUS引脚的焊缝损坏,但这并不能解释为什么STAT引脚在同时提供蓄电池和5V电源时被拉低。 这表明它充电很快,但是如果BQ在其VBUS输入上看不到任何电压,它怎么能快速充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我想我已经发现了这个问题。 我忘了在BTST和SW之间放置一个电容器,您可以在上面的示意图中看到它们短接在一起。 我对内部不同FET的功能不是很清楚-您认为将这两个FET短路会导致SYS输出电压非常低吗? 我不能轻易测试它,因为两个引脚是通过VQFN部件下面的板上的轨迹连接的,我必须重新旋转板以添加0.47nF盖。