This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:输出闪烁

Guru**** 2532580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095265/lm5157-q1-output-flicker

部件号:LM5157-Q1

您好,

输入 电压低于14V时,输出波纹闪烁出现问题。
设计应采用12-14V,并为LED阵列提供32V 1.8A电压。

当您在14V (13.5 -13-12.5 -12)下行驶时,频闪灯等闪烁频率越高(可见~1/10sec)。
(仅提及,当输出电流降至1.5A时,不会出现闪烁)

这是非常宽的时基,可看到闪烁效果。

除了闪烁外 ,SW引脚1.1MHz处还有清晰稳定的PWM (如模拟)

和设计原理图:

____

此致,

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是热结点限制行为,在冷却滞后15C后,IC再次启动,等等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    您是否可以在切换开始和停止切换的边界上显示几个放大的循环?   

    此外,在概览中,您是否可以在 同一个COPE上监控COMP,FB,SS和SW?

    谢谢!

    有浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我看到了您的第一个帖子,但没有注意到有第二个帖子。   

    如果它触发热关闭,您可能需要改进PCB以散热,您可能需要考虑添加散热器。

    谢谢!

    有浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我已经按照你的要求完成了所有信号捕获,但结果是这种糊状和微热~6 mm ,完成了工作。 它现在工作,在12伏电压下,无闪烁... 它肯定是由过热引起的。 现在是~90°C,非常棒。 感谢您的支持。
    最重要的是,内置FET不是很理想,DS说最大100mOhm,另一方面,有几mOhm内含RDS的离散部件...并且其中会产生所有热量
    巴西