This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:如何评估汇电流

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, UCC5310, UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096016/ucc5310-how-to-evaluate-the-sink-current

部件号:UCC5310
主题中讨论的其他部件:UCC5350UCC5320

我们 试图为客户建议UCC5310以更换UCC5350,但客户对盥洗盆容量表示了问题。 在 电气特性表中, IOL的最小值为1.1A,典型值为2.2A,而 图8则为。 输出-低驱动电流与输出电压的比较显示,在Vcc=15V时IOL大约为3.5A。  

因此,我们需要了解应该使用哪个IOL来评估汇电流能力。 现在客户担心1.1A不能满足要求。 请您对此发表评论。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aki,

    我们仅保证1.1A。 如果这对您的客户来说不够,请更改为UCC5320或UCC5350。  

    但是,我想您是因为供应问题而尝试更换UCC5350吗?

    您能否向我发送一封包含所有相关详细信息的电子邮件,我们可以从技术方面了解我们可以为您的客户做些什么。  

    此致,

    Don