This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5576万:它是否能够在反向降压-升压配置中提供电流。

Guru**** 2578915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095369/lm25576-is-it-capable-of-sourcing-current-in-inverting-buck-boost-configuration

部件号:LM2.5576万

您好,

我使用LM2.5576万在反向降压-升压配置中从12V产生-12.5V电压。 我想知道此设备是否能够在此配置中获取任何电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LM2.5576万为异步降压,因此输出电流大约为1A-1.5A,但不具有汇电流功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在反向降压升压配置中,它不应该下沉电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    能量流从输入到输出,汇电流意味着平均压差电流为负,能量流从输出到输入。

    由于LM2.5576万是不受影响的,因此不允许电感器电流进入负值

    谢谢