This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:如何在单蓄电池系统中使用LM5170-Q1进行双向降压升压稳压器?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095929/lm5170-q1-how-to-use-lm5170-q1-for-bidirectional-buck-boost-voltage-regulator-in-single-battery-system

部件号:LM5170-Q1
在“线程: LM5170”中讨论的其它部件

HII,
我有LM5170-Q1评估板,我正在尝试将其用于双向降压升压应用(12V至48V和48V至12V)。 但在我的应用中,我只使用12伏蓄电池,而LM5170-Q1转换器将升压至48伏,并为ECU供电一段时间。 之后,ECU将提供48V电压(为12伏电瓶充电)来提升输出(ECU输入),并改变方向针脚状态,使LM5170-Q1充当 降压转换器。 因此,如果我们考虑这种情况,他们会告诉我如何使用  LM5170-Q1?
如果可能,请分享相同的应用说明,以及如何使用LM5170-Q1评估板来处理此情况。 我 已阅读 了LM5170-Q1 EVM用户指南(修订版 a)(TI.com) 应用说明,但适用于双电池 系统。

如果您需要我提供更多信息,请告诉我。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arvind,

    感谢您对LM5170的关注。

    LM5170 EVM不仅仅用于双电池系统。 如果您转至用户指南的3.4 部分。 您可以选择在降压或升压回路模式下运行它。

    谢谢!

    银松