This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.406万:在-20°C以下工作

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095978/tps54060-operating-below--20c

部件号:TPS5.406万

您好,

你好。

我们的客户想知道,TPS5.406万DGQR在温度低于-20°C或-30°C时是否无法打开?

谢谢!

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick:

    此设备的额定工作温度为-40C,因此在-20C或-30C时起动时不会有任何问题。  

    在选择转换器周围的无源元件时应小心,尤其是输入和输出电容器,因为它们的值将受到温度的影响。  

    此致,

    Harrison Overturf