This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6404万:能否通过MCU's GPIO控制LLC控制器(UCC25.6404万)开/关?

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095842/ucc256404-can-i-control-llc-controller-ucc256404-on-off-by-mcu-s-gpio

部件号:UCC25.6404万

TI专家,您好!

1.能否通过MCU的GPIO控制LLC控制器(UCC25.6404万)的开/关?  如果可能,请告诉我如何操作?

2. 我有一个关于VCR引脚的响应电容器电压的查询。 建议使用TI来调整VCR电容的大小,以便在全负载下提供3V至4.5V的总峰间电压。

当峰值到峰值电压设置为3V或4.5V时,UCC2.564万x的操作是否存在差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

    1.对于在 发生故障时关闭控制器,您可以使用如下所示的外部电路,在该电路中,您可以使用控制器的GPIO拉下BLK引脚。

    2. VCR峰间量是转换器的斜坡电流和输入电荷的混合。 因此,通过将峰值到峰值电压限制为较小的值,您可以限制转换器可以运行的最小频率。

    此外,通过对VCR引脚电压的充电控制效果比斜坡电流效果更好,使转换器具有单极响应。 所以,补偿器设计很容易。 而且瞬时响应也会更好。  

    因此,建议在低压线路和高负载下保持5.5V的峰值至峰值VCR电压。

     

    此致

    Manikanta P