This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5505万:如何使用此芯片BQ2.5505万控制充电温度?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093479/bq25505-how-do-we-control-the-charging-temperature-with-this-chip-bq25505

部件号:BQ2.5505万
主题中讨论的其他部件: BQ2.51万BQ2.421万

我们将您的芯片BQ2.5505万芯片用作充电电池的太阳能充电IC。  这种芯片现在已包含在我们的批量产品中。 但是,根据一些新法规,我们需要控制最低和最高充电温度。 我们注意到芯片中有一个温度传感器。 是否有办法使用温度传感器进行切断充电控制?

如果答案为否,我们能否将您的芯片串行连接到另一个USB充电IC。 此USB充电芯片具有充电控制单元。如果我们将您的芯片与另一 个充电IC串联在一起,那么在我们串联两个步骤的充电设计之前,我们是否应该了解一些信息?  

提前感谢大家的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    BQ2.5505万不会根据蓄电池温度开始/停止充电,但如果IC模具温度 上升至125C温度,则会停止充电。  您可以将BQ2.5505万用作升压转换器,在VBAT上将vstor=VBAT与至少100uF绑定。  然后将具有VINDPM功能的线性充电器连接到vstor=VBAT。  我建议将BQ2.5505万的VBAT_OV值设置为略高于充电器的VINDPM设置。  BQ2.421万具有可调节的VINDPM,但其尺寸可能超大,适合您的应用。   BQ2.51万系列将VINDPM固定为4.31V (典型值),如果您可以使用芯片级封装,则可能会起作用。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Jeff