This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1711更换

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1708-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095883/uc1711-replacement

主题中讨论的其他部件:UCC2.7423万UCC2.7323万UCC2.7624万UC1708-SP

你(们)好 您是否可以建议更换已停产的PN UC1711J/883BC (Unitrode已被TI收购)? 如果没有跌落替换件,您能否建议使用具有类似电气特性,辐射容差和5或更多YTEOL的替换件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonid,

    感谢您的联系!

    --------

    是的,您回答正确,Unitrode已被TI收购!  我们拥有的最佳直接替换件是 UCC2.7323万,但您可能需要的PDIP软件包目前已缺货(在TI.com上)。   UCC2.7423万 也是引脚到引脚,但在常闭引脚所在的位置具有启用引脚,但EN引脚可在需要时浮动,因为它们在内部被拉至VDD。  UCC2.7423万的PDIP封装现已有库存。

    电气特性的最大差异是驱动强度。  UCC2.7423万和UCC2.7323万的驱动强度均为4A,而不是1.5A的驱动强度。  因此,可能需要较高的门电阻器来获得与以前相同的驱动强度。

    ---------

    如果您按绿色按钮回答了您的问题,请告诉我,否则,请随时跟进!

    谢谢!

    Aaron Grgurich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron,感谢您的回复。 引脚到引脚的兼容性与启用输入浮点非常简单,但我对UCC2.7323万和UCC2.7423万的主要关注是最大Vdd为15 V,而停产的UC1711支持Vdd = 35 V。PN UCC2.7624万或 5962-0051401VPA (5.1401万 (又称为PN UC1708-SP)怎么样? 是,正在查找PDIP(8)软件包。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonid,

    为了补充和解决辐射耐受性问题,我们可能还需要考虑军事/空间等级的其中一个零件:

    另请查看我们精选 的军用/太空级门驱动器。  我已使用此链接对其进行了筛选。

    谢谢!

    Aaron Grgurich