This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5713万B:卸下BQ2.5713万电池

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095735/bq25713b-bq25713-battery-removal

部件号:BQ2.5713万B
主题中讨论的其他部件:BQ2.5713万

大家好,

我们在项目中使用bq2.5713万。我们注意到在取出电池后,  在ChargeOption0 Register()中,我们将 CHRG_INHIBIT设 为1,这样充电将停止。此后,当我们尝试读取电池电压(ADCVSYSVBAT())时,第一次我们读取不同的VBAT值(RANDO-4096,5000,6409,3450)5000),6409,但3450但第二次读取 VBAT(2CH)时,我们获得了准确的VBAT为2880mV (第二次读取后始终保持一致)。

我的疑问是  

1.如果取下电池,在充电禁用位启用后,如果电池充电器显示为0伏或2880mV只是最小值。

为什么第一个读数是随机值,从第二个值起第一个值之后,VBAT恒定为2880mV。

谢谢!

Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Smruti,

    感谢您的报告。 我们将对此进行研究。  

    此致,

    老虎