This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:关于EN的问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094507/lm3880-questions-about-en

部件号:LM3880

通过电阻分压器方法设置LM3880的EN端子时,数据表P6上的电阻分压器图显示输入电源2.7V至5.5V,但考虑到VEN: 最小值(1.0V)最大值(1.4V)如果电源电压不是3.78V或更高,则由于IC中的变化,某些IC可能无法启动。 这是怎么回事?

此外,还介绍了连接电容器的方法,但在这种情况下,它似乎不违反冷启动时禁止的项目。
在瞬时断电的情况下,电容器中充电的电荷是否可能保持不变并违反禁令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果使用外部分禾器,建议使用VIN=5V而不是3V3。 如您所述,EN可能不符合要求。  

    您能否解释有关瞬时电源故障时的违规行为的更多信息?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    案例1似乎是违反行为

    我认为这是问题2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为什么案例2是一个问题? 使用电容器时,断电顺序不是很在意?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不在乎关机顺序。
    我关心的是下一次开机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果在VIN达到2V7之前EN高于其ON阈值,则 这是一个问题,系统必须防止这种情况发生。

    但这与案例1相同。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们参考推荐的电路创建了电路,但这是否意味着无法避免此问题?
    我想知道数据表上VCC最小值,VEN最小值,VEN最大值的实际值和变化,因此请获取统计数据。
    此外,如果可以通过调整推荐电路的值来避免,请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VCC最小值和VEN (最小值,最大值)在数据表中定义,我们没有其他数据。

    您是否同时使用CAP +电阻器解决方案? 您是否要使用Cap cross R5在VIN达到2.7V之前将Ven保持足够长的时间?这可能是您的Vs上升时间。您是否会考虑5V输入而不是3V3?

    此致

    Yihe