This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.017万:自举电容器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095332/tps40170-a-bootstrap-capacitor

部件号:TPS4.017万
在“线程: LM5145”中讨论的其他部件

大家好,

我有一个关于自举电容器的问题。

建议的容量值为0.1uF至0.22uF,但是否可以连接0.47uF?

它还规定自举电容器的纹波电压应限制在250 mV以下。
如果超过250毫伏,是否有解决方案?


此致,
石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuji-san,

    0.1uF至0.47uF应正常。 如果FET具有高栅极电荷,则可以接受更高的电容值。 如果启动纹波超过250mV,这不是什么大问题-这只是一个指南。

    顺便说一下,我建议使用LM5145而不是TPS4.017万 -更好的性能和更低的成本。

    此致,

    蒂姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim-San,

    感谢您的回复。
    我会向客户提供建议。

    此致,
    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。