This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS786:稳压器在瞬时打开期间关闭

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095794/tps786-regulator-shuts-down-during-transient-turn-on

部件号:TPS786

尊敬的TI:

我们正在活动设计中的多个位置使用TPS786 (SOT223封装)。 但是,在温度测试期间,我们观察到TPS786的持续关闭,它通常关闭,并在电路操作期间打开以进行测量。  所有其他调节器(完全相同的原理图设计)均永久启用,没有问题。  在温度高于70C的情况下,我们可以看到,启用TPS786时,输出降低到大约220mV。  冷却主板不会恢复输出。 只有关闭电脑控制器然后再打开,才会产生影响。 我们增加了输出电阻,使R2达到30K,并在R1上尝试了15pF补偿电容器-没有任何区别。 我们还对位于输入电容器和调节器之间的输入端的铁氧体短路(在初始测试期间就已到位)。  如果我们将调节器设置为永久启用,则其工作温度最高可达85C (我们浸泡了~2小时,没有问题)。   

输入电容器: GRM21BC71E106KE11L

输出电容器: GRM21BC71E106KE11L (与输入相同)

此电容器在v.low freq下的ESR大于3欧姆,根据数据表中的图22,这表明调节器可能在不稳定区域运行? 它取决于您读取ESR的频率,因为在较高频率下它的值较低。  几乎所有的陶瓷10uF电容器都具有相似的ESR at v. low freq。  您需要向上移动到22uF才能降低此值。

我们很高兴收到任何想法或建议,因为 这是我们目前面临的一个严重问题。

此致

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    您是否有示波器镜头来显示此行为,是否可以共享此异常调节器的布局?  

    您是否尝试用新的调节器替换此类调节器?

    ESR是恒定频率-请参阅DigiKey论坛的下图。  频率时阻抗可能较高,但谐振频率(即ESR)处的阻抗对于稳定性至关重要。 因此,您选择的陶瓷罩可以保证稳定性。  

    此致,

    尼克