This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5713万:BQ2.5713万

Guru**** 2580075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095300/bq25713-bq25713

部件号:BQ2.5713万

您好,

我们正在为使用BQ2.5713万/BQ713B的无人机设计电池管理系统。 我们面临着一些问题。 当我们将负载(电子速度控制器)连接到Vsys时,我们注意到VBAT和Vsys之间的阻抗出现高电压降,并且电机没有旋转。 BQ2.5713万芯片的温度升高。  

我们提到了BQ2.5713万EVM板,我们想知道哪些操作不正确。

您是否可以共享演示板的Altium设计器?  

您是否遇到过相同的问题? 我们在数据表上了解到激活VAP模式可能是高峰值功率的解决方案,这是我们解决问题所必须做的事情吗?

提前感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thierno,

    您可以参考EVM用户指南,其中包括原理图,布局和BOM。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubt8

    建议获取EVM并进行比较(如果有)。 VAP是英特尔IMVP9平台的一项功能。 这可能不是您的需要。  

    此致,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我们参考了我们已经购买的此EVM。 它非常适合这种情况。 如果我们能够拥有EVM的Altium Projects文件,只需查看主板布线中的不正确之处,我们将不胜感激。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们离线连接。