This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:图29说明

Guru**** 2536770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095605/tps543b20-figure-29-clarification

部件号:TPS543B20

各位专家,您好!

我正在查看 TPS543B20的数据表,我对数据表中的图29有一个疑问 ,该图显示:“12 Vin时0.9 -V输出的瞬态响应,
瞬态 μ 为25 A至50 A,步长为25 A,30 A/3 μ"。  

 请 μ 解释'在A时为25 A '是什么意思吗?

谢谢!

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,  

    25A步长表示从25A到50A的当前步长。 μ A/I ² C是 μs A/I ² C (安培/微秒)的转换速率。 这是25A电流上升的速度。

    μs在30A/V Ω 时上升的25A步长,需要0.83 微秒来完成25A步长。

    最佳,

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britton:

    感谢您的回复。

    从0A到25A的电流是否需要0.83us? 这是否意味着从0到25A的步长= 0.83us, 从25A到50A的另一步长为0.83us,因此从0A到50A的步长为1.66us?这是 "25A步长"的意思吗?  您能否 进一步解释 ?

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,  

    慢速率是指当前每秒变化速率(微秒时间)。 在该图中,电流的变化是每1个usec 30安培。  

    图29,电流的变化从25安培到30安培,速率为每1 usec 30安培。 这意味着电流在0.83usec中从25A变为50A。  

    在图29中,电流未从0安培变为25安培,也未从0安培变为50安培。 电流从25安培变为50安培,然后又回到25安培。 从25A到50A所需的时间为0.83us,从50A到25A所需的时间为0.83us。  当前步骤在探头3中捕获。 请不要因为探头存在偏移而混淆,这并不意味着在步骤发生之前电流为0A。 探头的偏移量为25A,这可能会让您感到困惑。   

    谢谢  

    Tahar