This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7441万EVM-G1B:BQ2.7441万:电池监控

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095643/bq27441evm-g1b-bq27441-battery-monitoring

部件号:BQ2.7441万EVM-G1B
主题中讨论的其他部件:GPCCHEMBQ2.7441万-G1

大家好,

我是amarr,现在我 正在使用BQ2.7441万燃油表IC来监控蓄电池(电压= 4.2V,电流= 60mA) SOC,电压和电流。

为了执行上述操作,我配置的燃油表与技术参考手册( 第14页)中提供的相同
在燃油表配置程序中,我将设计容量更改为60mA,并计算出相应的校验和并写入其中

当我开始监控我的电池的SOC,电压 和电流时,燃油表的表现如下

外壳:1,充电时

1)当我开始为电池充电时,燃油表显示如下

最初               SoC = 56 %       电压= 2.800V (近似值)       电流= 58mAmp
30分钟后          SoC = 100 %      电压= 4.198V (近似值)      电流= 58mAmp
1小时30分钟后       SoC = 100 %      电压= 4.198V (近似值)       电流= 36mAmp (近似值)
2小时15分钟后       SoC = 100 %     电压= 4.198V (近似值)       电流= 6mA (近似值)

我的问题是

1)为什么即使蓄电池未充满电,燃油表仍将SOC值显示为100 % ?
2)我是否使用了正确的程序? 或丢失任何内容?
3)燃油表中如何计算SOC?

请给我回复,提前谢谢

BQ2.7441万数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2.7441万-g1.pdf?ts=1650567661673&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F</s>1650567661673


BQ2.7441万
Technical Ref Manual (BQ2.7441万技术参考手册): https://www.ti.com/lit/ug/sluuac9a/sluuac9a.pdf?ts=1650567908691&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amarr,您好!

    使用GPCCHEM工具确定您的电池化学特性是否与BQ2.7441万-G1B兼容。 如果电池化学特性与指定的CHEM ID不匹配,则仪表将无法正常工作。 匹配应在3 % 内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    感谢您的回复,

    我从 燃油表中读取化学品ID (Reg:0x0008),然后得到的值为"0xCD04"

    1)根据我的电池规格(4.2V,电流:60mA),它是否靠近它?

    2)在原理图中,我使用4.2V和 60mA电池,但我正在尝试配置BQ2.7441万-G1B IC? 正确吗? 因为在BQ2.7441万中提供的数据表如下图所示  

    请帮我解决这个问题

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amarr,您好!

    每种电池型号可能有不同的化学ID。 将日志文件提交给GPCCHEM工具将让您知道bq2.7441万-G1是否支持您的特定电池。 请参阅GPCCHEM手册了解更多信息