主题中讨论的其他部件:GPCCHEM, BQ2.7441万-G1
大家好,
我是amarr,现在我 正在使用BQ2.7441万燃油表IC来监控蓄电池(电压= 4.2V,电流= 60mA) SOC,电压和电流。
为了执行上述操作,我配置的燃油表与技术参考手册( 第14页)中提供的相同
在燃油表配置程序中,我将设计容量更改为60mA,并计算出相应的校验和并写入其中
当我开始监控我的电池的SOC,电压 和电流时,燃油表的表现如下
外壳:1,充电时
1)当我开始为电池充电时,燃油表显示如下
最初 SoC = 56 % 电压= 2.800V (近似值) 电流= 58mAmp
30分钟后 SoC = 100 % 电压= 4.198V (近似值) 电流= 58mAmp
1小时30分钟后 SoC = 100 % 电压= 4.198V (近似值) 电流= 36mAmp (近似值)
2小时15分钟后 SoC = 100 % 电压= 4.198V (近似值) 电流= 6mA (近似值)
我的问题是
1)为什么即使蓄电池未充满电,燃油表仍将SOC值显示为100 % ?
2)我是否使用了正确的程序? 或丢失任何内容?
3)燃油表中如何计算SOC?
请给我回复,提前谢谢
BQ2.7441万Technical Ref Manual (BQ2.7441万技术参考手册): https://www.ti.com/lit/ug/sluuac9a/sluuac9a.pdf?ts=1650567908691&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F