This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:TINA TI的PSpice模型CIR文件

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095620/iso5451-pspice-model-cir-file-for-tina-ti

部件号:ISO5451

e2e团队,  

我正在寻找使用宏向导直接导入TINA TI的PSpice模型(特别是CIR / MOD/LIB/TXT文件)。 我在这里找到了一些文件--> https://www.ti.com/product/ISO5451#design-development ,但没有一个文件具有此扩展名。  

我们非常感谢任何潜在客户。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anubha,  

    I found5451 found some files here --> https://www.ti.com/product/ISO5451#design-development

    在这里可以找到PSpice模型。 要开始,请下载"ISO5451 PSPICE Unencrypted Model".zip文件夹。 解压缩文件夹后,.lib文件将位于:sllm448\ISO5451_PSPICE_TRANS\ISO5451_TRANS.lib。5451。 然后,您可以将此模型导入TINA。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vivian:

    感谢您的回复。 我找到了必要的文件。

    但是,在导入宏中的.lib文件时,我看到了此错误-->

    谢谢!

    Anubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anubha,  

    如果您在.lib文件中搜索单词"nigbt",您将在文件末尾附近找到NIGBT模型,如下所示:  

    如图所示,请在每一行前添加星号(*),对这些行进行注释。 如果您选择使用PSpice而不是TINA,此IGBT是PSpice测试基准文件的一部分的外部组件。 它可能在TINA中给出错误消息。 注释这些线路不会对栅极驱动器IC产生任何影响。 然后,您可以导入修改后的.lib文件。

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vivian:

    非常感谢! 它现在就可以工作了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anubha,  

    不用客气! 如有其他问题,请联系我们。  

    谢谢!  

    Vivian