This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8064万A:UCC2.8064万A

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095167/ucc28064a-ucc28064a

部件号:UCC2.8064万A

高科技支持。   

数据表的9.2 .2.6 部分说明,IPEAK限值应设置为最大电流(Vin_min时)的2倍加上20 %。   

为什么电流限制这么高?  是否可以将低线峰值电流的限值设置为20 % ,以防止PFC电感器饱和?

此致,  

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart:

    您可以在120 % of IPEAK的低端峰值设置它,这真的取决于您的系统,它可能遇到的瞬变以及 相位下降的可能性。

    2x + 20 % 建议是为了适应以下事实:相位切换重新启动总是在相位内进行,并且输出需要几个周期才能移至180相位外。  当输出处于相位时,每个相位的峰值电流相加,因此在该相位之上添加20 % 应避免在重启时或当一个或多个相位在接近线路峰值时关闭时触发OCP。   后一种情况不太常见,但如果发生,210 us重新启动计时器将同时重新启动两个阶段。

    详细说明:

    如果峰值限值低于2个峰值电流的总和,则它将再次达到峰值限值,并且在电感器电流降级至~0A后,将立即再次在相位中重新启动。  只要峰的总和超过OCP阈值,它就会执行此操作。  最终在线路半循环中,瞬时正弦电压之后的峰值电流将下降到足够低的水平,不能总和达到峰值极限。  然后它将恢复交叉存取。  但是,如果浮华或瞬态等导致交叉故障,并且峰值总和再次超过OCP阈值,则它将再次滞留在循环OCP中,直到正弦电压再次下降。

    也就是说,这是上一代零件(-063)的一些结转。 064采用前馈电压降低Ton,因此峰值电流不会像上一代那样高。

    无论如何, 现在您已经了解 了2x + 20 % 的来源。 根据您的特定系统,您可能可以减少此问题。

    我希望这能回答你的问题。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关此主题的信息。  另一个问题是组件布局。  数据表状态  

    为了尽量减少来自升压电感器的电容耦合所造成的干扰,该设备应位于离升压电感器至少1英寸(25.4 mm)的位置。 另外,建议不要将设备放置在磁性元件下方。

    如果由于布局紧凑而无法做到这一点,并且将控制器直接置于其中一个PFC电感器下面,那么将使用带接地平面帮助的4层板?   

    此致,  

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart,我无法给出确切的答案,因为无论是否添加了层/地面平面,我都无法量化EMI在您的设计上的作用。 但一般而言,磁性和控制器之间的地面EMI 一定比不使用这些平面的EMI要小。 是否足够最好使用布局模拟工具来回答。

    此致,

    射线