This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3578A:规格

Guru**** 2383350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3578A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095274/lm3578a-specs

部件号:LM3578A

您好,

有人能帮我填写此表吗:

MPN MFR 功能/拓扑 最大 输出电流 输出输入类型 输出极性 输出电压
LM3578AMX/NOPB TI 二十 二十 正/负

请从以下参数值中选择:-

1)功能/拓扑:-

降压,升压或升压/降压

 

2)输出输入类型:-

•可调:可在电压范围内调节。

•可调/固定:可在电压范围内调节,或可提供一个或多个固定输出。

•固定:一个或多个固定电压

•可选:可设置为几个固定电压之一的输出。

 

3)输出极性:-

积极

负极

正/负

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    请注意,LM3578A是一种非常原始的器件,输出端带有简单的双极瞬变器,它仅支持电压控制回路模式。

    另一方面,它可以支持的拓扑非常灵活。

    -功能/拓扑:以下全部:降压,升压,升压/降压

    -最大 输出电流:750 mA脉冲;可通过添加额外的外部晶体管来增加(参见数据表第16页)。

    -输出输入类型:可调

    -输出极性:正极/负极(带外部晶体管,请参阅数据表第18页)

    -输出电压:40V

    有关详细信息,请参阅数据表。

    此致,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Harry,

    谢谢!  对于降压,输出电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    我不确定您是否可以低于2V,以及可以达到多远。

    这是必要的还是2V足够好?

    谢谢!

    哈利