This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:负负载步进时电压过冲

Guru**** 2538600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088365/lm5122-voltage-overshoot-at-negative-load-step

部件号:LM5122

我连接了LM5122电路。 当VIN=12V时,我获得附加的波形,负载步进从4A (最大值)到0A,输出电压增加~3V。 这是功率级电路固有的行为,还是改变补偿值可以改进的行为?

编辑:原型板实际上是使用FDMS8.635万ET80而不是 由于构建时组件可用性而在原理图片段上标注的BSC0802LSATMA1构建的。

谢谢!

CH1:输出电压(偏移36V)

CH4:开关节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    感谢您使用我们的产品,关于您遇到的问题,您是否面临类似的下冲或过冲(负载步长为0A至4A)?

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅0A至4A的示波器截图。 类似的稳压,也是开关节点波形中所见的工作台电源电缆损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    正常情况下,当您执行负值加载步骤(如)时,输出将向上上升,反之亦然,这是完全正常的行为。  

    您能否尝试测试4A至2A的负载瞬态测试,并将结果与波形的类似图片共享,但也包括COMP,VOUT,IOUT和SW的波形?

    谢谢你

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon,

    请参阅随附的,了解瞬态负载步进从2A到4A以及后部,在1Hz时重复,50 % 占空比。 即使将直流负载上的转换速率降低到0.001A/us (我所拥有的直流负载的最低设置),转换器也不会使其输出保持上升。  

    猜测是否需要调整补偿网络?

    谢谢!
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    非常有趣,请提供载荷从4A变为0A时的COMP波形,我估计从4A变为0A时,波形应该非常低,这将解释为什么第一个波形图中没有切换。 通常在无负载情况下,输出会非常缓慢地下降,这就是为什么第一个波形中没有切换。

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅附件:

    缩小以在切换重新打开时显示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,请忽略此帖子 中的示波器镜头:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/108.8365万/lm5122-voltage-overshoot-at-negative-load-step/4036259#4036259</s>5122 403.6259万403.6259万

    我意识到负载瞬态期间的中断是由于工作台电源电流限制配置错误所致。  

    在负载变化时,我仍然得到~3V过冲/下冲。 如果任何薪酬组件更改有助于加强这一点,请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    好的,我认为这样的波形没有意义,好的是,波形是清晰的。

    对于您最新的波形,我想问一下为什么输出波形不可见?

    另外,对于您的应用,请提供您的规格Vin,Vout,FSW,Iout (最小最大值和典型值,如果可能)?

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon,

    我忘记将VOUT迹线设置为36V偏移,这样就可以看到它。  

    VIN=8-20V,VOUT=36V,FSW=189kHz,输出电压(最大4A -最小值和典型值尚不清楚)。  

    谢谢!
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    请调整偏移量,使输出电压也可见吗?

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    感谢您的波形,现在您能给我发送相同的波形吗?但是Iout从4变为2A时,通常在无负载下,输出会缓慢下降,正如您在那里看到的那样。 这就是为什么没有切换,一旦达到正确的值,切换将再次打开的原因。 有趣的是,如果我们处于非空载状态,因此Iout不是零,我们有负负载步骤,例如4A至2A,并且自从您说您发送给我的最后一幅图像由于配置错误而不准确,会发生什么情况。 我认为这些波形会告诉我们,如果出现任何错误,或者它是否显示正常负载瞬态行为。

    此外,查看您的原理图和规格后,一切看起来都很好, 除了COMP零件,根据数据表,您的Ccomp应为68nF,Rcomp为10K欧姆。此外,您的Rslope似乎很高,请问您为什么选择该值?

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    我想您的问题已经解决或解决了,如果您没有任何异议或其他问题,我现在就继续并结束此线程。

    巴西,

    Haroon