This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.6006万Y-Q1:软启动时间和当前限值最小值

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092713/lmr16006y-q1-soft-start-time-and-current-limit-min-value

部件号:LMR1.6006万Y-Q1

您好,

我想询问您有关LMR1.6006万Y-Q1设备的信息。
(1)
此设备具有软启动功能,但电气特性未提及时间。
什么是软启动时间?
(2)
在电气特性中没有描述电流限制的最小值。
最小值应作为此设备实际可以承载多少电流的指南。
是否有关于最小值的任何信息?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将在内部进行检查,并在稍后向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    我们没有软启动时间范围。电流限制的最小值约为1.1A

    谢谢