This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8.7702万:LP8.7702万输出电压的默认值

Guru**** 2532430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095712/lp87702-default-value-of-lp87702-output-voltage

部件号:LP8.7702万

如果程序没有写入LP8.7702万D的输出电压是1.8 V和1.2 V,是否可以识别?

我通过查看LP8.7702万技术参考手册的表1做出了这一决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki您好!

    是的,如LP8.7702万D的技术参考手册所述,Buck0的默认值为1.8 V,Buck1为1.24 V。

    此致

    伊斯蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!