This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:关于LP87.3347万RHDT

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095360/lp8733-about-lp873347rhdt

部件号:LP8733
主题中讨论的其他部件:AWR1843

我现在有两个问题。

1.默认值SW_B0和SW_B1 LP87.3347万RHDT
当将此IC用作开关调节器时,如果未写入程序,将会产生什么电压?
顺便说一下,如何连接电路如附件所示。

请分别告诉我VOUT1和VOUT2的值。
(输入电压为3.3 V的直流电)

2.用于编写程序的PIN
在针脚17和18上写入LP87.3347万RHDT程序(输出电压设置等)是否正确?

(正如我在另一个线程中所说的,我听说连接到AWR1843的I2C引脚(G14,F13)没有问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要在安装前运行LP87.3347万RHDT,是否必须提前编写程序?
    (我是否必须编写程序才能在安装前获得所需的输出电压(SW_B0和SW_B1)?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki您好!

    您可以在此TRM中看到默认设置:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/LP87.3347万_5F00_TRM_5F00_snvu679.pdf

    是,引脚17和18是器件的I2C总线。  

    当您将EN引脚设置为高电压时,您将获得默认输出电压。 注意:不能对非易失性存储器设置进行重新编程。 您只能更改易失的寄存器(意味着当您关闭它时,设置将丢失)。

    在原理图中,LDO似乎缺少输出电容器。 如果您尝试在没有输出上限的情况下打开LDO,则会出现这些滑轨的PGOOD故障。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答此问题。

    如果您将EN引脚设置为高,默认电压将为输出,对吗?
    这是什么价值?

    我这次不会使用LDO,但LDO是否仍需要输出电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki您好!

    您是否成功打开了TRM? 此处列出了默认输出电压。  

    如果您没有填充LDO输出电容器,则需要确保LDO未打开。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答!

    >此处列出了默认输出电压。
    我明白了。 我确认TRM!

    >如果您没有填充LDO输出电容器,则需要>确保LDO未打开。
    好的,我会确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果禁用LDO操作的唯一方法是在寄存器中进行设置?

    是否无法通过连接电路进行控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP87.3347万RHDT的操作流程如下所述。

    1.当输入Vana引脚电压时,OTP存储器的读数开始。

    2.完成OTP存储器的读取后,寄存器位传输/接收在待机模式下开始。 (输出电压设置等)

    3.所需的操作在寄存器位写入完成后开始。

    上述认可是否正确?

    顺便说一下,由于OTP存储器是非易失性存储器,是否可以识别我们不能在此处写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki您好!

    是的,禁用LDO的唯一方法是使用寄存器写入。  

    您提到的顺序是正确的。 一旦OTP加载完毕,您就可以保持EN低电平并将设置重写到寄存器(=易失性存储器)。

    OTP存储器内容不能更改,这是正确的。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela