Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
主题中讨论的其他部件:AWR1843
我现在有两个问题。
1.默认值SW_B0和SW_B1 LP87.3347万RHDT
当将此IC用作开关调节器时,如果未写入程序,将会产生什么电压?
顺便说一下,如何连接电路如附件所示。
请分别告诉我VOUT1和VOUT2的值。
(输入电压为3.3 V的直流电)
2.用于编写程序的PIN
在针脚17和18上写入LP87.3347万RHDT程序(输出电压设置等)是否正确?
(正如我在另一个线程中所说的,我听说连接到AWR1843的I2C引脚(G14,F13)没有问题。)