This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2933万:峰值电流模式优势

Guru**** 2796735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095177/tps62933-peak-current-mode-advantange

部件号:TPS6.2933万

大家好,

我想知道为什么TPS6.2933万设计为峰值电流模式,而不是DCAP3,

是否存在 需要峰值电流模式优势的目标应用?  这是否意味着瞬态会比其他COT产品更糟?

你会为我详细介绍一下吗,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    Hummingbird的目标是设备以及多媒体和工业应用。 EMI要求对这些客户是严格的。 峰值电流模式具有固定时钟,它可以应用扩频技术。 因此,EMI性能良好。

    关于瞬态性能,DCPA表现出更好的性能。 如果对瞬态性能的要求很严格,则在使用具有PCM拓扑的设备时应添加CFF。

    希望这有所帮助。

    巴西

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    根据您的了解,

    显示器是否非常关心EMI?

    由于蜂鸟也是监视应用的目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    据我所见,显示器并不关心EMI。 但客户关心散热性能和成本。 Hummingbird具有较低的RDSon和较高的切换转换速率,因此,效率可以很高,并且具有良好的热性能。

    希望这有所帮助。

    巴西

    Ruby