This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:如何设计RS,和

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095550/lm4040-how-to-design-for-rs-and

部件号:LM4040

大家好

我对LM4040BM-3-LM40有一些疑问5.0。

1,请告诉我如何设计LM4040BIM3-NPB/NOPB 5.0 电路。

在图1所示的电路中,当IL在0至9.9mA之间波动时,电流IR是否以Rs为单位恒定?
5.0 的输出电压是否保持恒定,即使IQ从10 mA更改为100uA?

2, IQ与输出电压之间的关系。

对于图2, 当IQ扩展到10mA时,它会消耗哪种特性极性?

祝您一切顺利

Miyano Shinichie2e.ti.com/.../LM4040BIM-fig.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyano  

    电气表6.16 (第17页)中的 ΔVZ Ω ΔIZ规范解释了电压相对于电流的变化。  

    当IQ为10mA时,输出将处于未调节状态且小于5V (具有相同的极性)。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Trailokya

    您提到的表格显示,如果长度在1mA到15mA之间变化,最大变化是12MV,而不是每1mA的电压变化?

    这是否正确?

    祝您一切顺利

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyano  

    您的理解是正确的。 当电流从1mA变为15mA时,最大电压变化为12MV。  

    此致

    Trailokya