This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8712万:启动期间的门信号

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091847/ucc28712-gate-signal-during-startup

部件号:UCC2.8712万

您好-

我们正在试验  采用24V电源设计的UCC2.8712万。  我们使用SiC MOSFET作为回扫电路中的主开关。  在启动过程中,我们观察到以下波形,其中蓝色迹线是门信号,黄色迹线是穿过主线圈的电压(漏极至+DC总线)。  这是在输入电压为~ 100V直流时拍摄的。  随着输入电压的上升,门信号最终看起来都与此屏幕截图中的中间信号相似。  有什么想法会导致浇口输出如此关闭?   

谢谢!

Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett:您好!

    感谢您与我们联系。

    您是否会向我提供输入/输出规格和测试条件以作为参考?  

    门信号将由CS信号关闭,而由Vs打开。 因此,请检查VCS波形并查看它是否触及CS限值。 有时,发生这种情况的原因是在启动过程中,CCM中的变压器很快就会工作。 请测量VDS和VCS (或IDS),它可以提供相关信息,以查看变压器是否在CCM中快速运行,或者是否仅因为CS引脚上的开关噪声而关闭栅极。  

    您还提到了启动后的门脉冲非常短。 请问输出条件是什么? 是无负载还是轻负载? 如果是,请 增加输出负载,并查看栅极脉冲是否遵循以下症状。 当栅极脉冲按下面的曲线运行时,可以正常工作。  

    (从空载到满负荷,FM模式->频率增加;AM模式->脉冲宽度增加;FM模式-> 频率增加)

    如果栅极脉冲不能如此操作,则可能会受到切换噪音或变压器设计不当的影响。 SLUAAC5 可作为参考,帮助您澄清噪音引起的这种现象。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett:您好!

    请问问题是否已解决?

    如果问题得到解决,我想关闭此线程。 谢谢。  

    此致,  

    韦斯利