This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2641万:规格问题询问

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088608/tps92641-spec-question-asking

部件号:TPS9.2641万
主题中讨论的其他部件: UCC2.7714万

大家好,

客户目前希望在高电压输出应用中使用TPS9.2641万

输入电压:150 VDC

输出:120 VDC ./3.5A (最大)

由于受到IC Vin的限制,如何实现?  或其他建议的IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    您能否帮助介绍此案例的详细信息? 目前,我们没有合适的设备可供推荐,但正在开发一种适合您提供的规格的新设备。 谢谢!

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuhing:

    我的客户正在寻找TI的新设计。

    您提到我们有新的设备,我可以知道哪一台,我们是否有信息可以与我的客户分享?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    新设备正在定义中,目前我无法与您分享详细信息。 感谢您的理解。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuhing:

    我可以知道时间表吗?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    由于此设备仍处于待办事项中,因此没有明确的计划。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuhing:

    我的客户是否可以使用TPS9.2641万 + UCC2.7714万 (驱动器IC)来达到他们的要求?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    我不熟悉UCC2.7714万。 请确保输入电压低于85V,并且TPS9.2641万可以支持150V/3.5A输出。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuhing:

    TPS9.2641万可以支持150V/3.5A输出? 因为 您说我们无法满足客户 要求。  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    TPS9.2641万是一款控制器,这意味着需要两个外部MOSFET才能实现降压拓扑。 因此输出电压 范围与MOSFET相关。 但TPS9.2641万要求输入电压,并且它应该低于85V。 由于您提到输入电压为150V,因此TPS9.2641万不能直接使用,客户需要降低VIN。

    罗宾