This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5381万EVM:Tiger板连接

Guru**** 2509745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095635/tps65381evm-tiger-board-connection

部件号:TPS6.5381万EVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5381万A-Q1TPS6.5381万-Q1

为了对EVM板进行编程,它调用了老虎板的请求。 但是,有一些论坛主题指出,我们无法再获得此功能,TI正在开发USB集成(但那是2年前)。 这方面的进展是否有任何更新? 另外,是否有 tps6.5381万AEVM板,或者仅有 tps6.5381万evm板,在计划在生产中使用A版本时,使用非A版本演示板是否有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    当前TPS6.5381万-Q1装置与TPS6.5381万A-Q1装置是相同的芯片,因此当前EVM具有等同于TPS6.5381万A-Q1装置的装置。 我们目前正在研究新TPS6.5381万A-Q1 EVM的发布流程,预计今年将发布该产品。

    此致,

    Layne J