This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:规格

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095271/lm5180-specs

部件号:LM5180

您好,

有人能帮我填写此表吗:

MPN MFR 功能/拓扑 最大 输出电流 输出输入类型 输出极性 输出电压
LM5180NGUR TI 二十 二十 可调/固定 积极 1.8 - 48V

请从以下参数值中选择:-

1)功能/拓扑:-

降压,升压或升压/降压

 

2)输出输入类型:-

•可调:可在电压范围内调节。

•可调/固定:可在电压范围内调节,或可提供一个或多个固定输出。

•固定:一个或多个固定电压

•可选:可设置为几个固定电压之一的输出。

 

3)输出极性:-

积极

负极

正/负

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.可根据变压器的转速比升/降

    2.可调

    3.积极/消极  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    谢谢你。  步进和降压中的输出电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    我们欢迎您的到来,Webench所示的输出电压范围为1.8V至48V,而数据表中的表3提供了4V至55V输出的磁性组件,因此范围在1.8V至55V之间。  

    此致,

    Harrison Overturf