请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5180 您好,
有人能帮我填写此表吗:
| MPN | MFR | 功能/拓扑 | 最大 输出电流 | 输出输入类型 | 输出极性 | 输出电压 |
| LM5180NGUR | TI | 二十 | 二十 | 可调/固定 | 积极 | 1.8 - 48V |
请从以下参数值中选择:-
1)功能/拓扑:-
降压,升压或升压/降压
2)输出输入类型:-
•可调:可在电压范围内调节。
•可调/固定:可在电压范围内调节,或可提供一个或多个固定输出。
•固定:一个或多个固定电压
•可选:可设置为几个固定电压之一的输出。
3)输出极性:-
积极
负极
正/负
非常感谢您的帮助!