This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:LM3424的环路补偿方框图

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092171/lm3424-loop-compensation-block-diagram-of-lm3424

部件号:LM3424

根据给定的降压模式应用说明,LM3424 DNP写在 Cout前面,以及其他元件的前面,DNP代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不填充是DNP的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       Cout数据表第55页提供的Fhude Tuan Tran74 SIR降压应用说明为 DNP所以它不影响性能你能详细说明为什么不在 降压应用程序中使用Cout。其次我 想要知道,由于它是恒定电流驱动器,因此会持续监控通过负载的电流 ,但是  我想知道负载电压是如何监控的,这只是Rload的问题 * Vload自动调整的ILOAD或Vload监控,如果是,则如何进行 在第55页给出的降压电路中实施最后一件事我想知道浮动接地和之间的区别 固定接地电路,从这里我可以获得固定接地降压LED驱动器电路   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vinay,

    这是数据表上的打字错误,而且Cout应为10uF电容器。   

    输出电流由Rsns监控,输出电压由此电流反馈严格控制。

    第55页上的电路是浮动接地降压,您不能将LM3424用作常规接地降压。

    谢谢Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IFO CFS在第54页降压它写的DNP也是打字错误还是正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您可以在此处使用0.22uF或将其保留为DNP ...这只是一个高频滤波器盖,不会对回路响应产生太大影响。  如果你用它来设计,我会给那个盖放一个位置,如果你需要一些高频滤波,我会用它。

    谢谢Tuan