This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3355万:最大启用阈值咨询

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353, TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095095/tps53355-maximum-enable-threshold-value-consult

部件号:TPS5.3355万
主题中讨论的其他部件:TPS5.3353万TPS548D22

大家好,

客户需要了解 用于测试的TPS5.3355万/TPS53353的5.3353万的最大启用阈值。 请在此帮助我们。 谢谢。

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

    这是一个常见的误解。  数据表中的此规范意味着 只要客户在EN引脚上施加大于1.8V的电压,该部件就会启用。  它不代表实际EN阈值。  事实上,ATE程序中的实际EN阈值最大规格为1.8V。  同样的逻辑也适用于Disable阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoya,

    感谢您的解释。 实际上,客户添加了旁路电容器,以降低用于控制通电时间的启用引脚电压转换速率。 因此,在这里,启用电压将需要大约1.2秒的时间,从0V上升到1.8V。  

    他们想知道在我们的设备上可能触发的最小值是多少。 因为他们需要此信息来进行系统设置。 请提供TPS5.3355万/TPS53353器5.3353万器件上可能触发的最小值吗? 谢谢。

    最佳,

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:  

    根据该规范,在任何高于规定的最大“关闭”电压(0.6V)的电压下,EN都可以从“关闭”转换为“打开”。  虽然“典型”器件的EN转换阈值可能要窄得多,但TI不测试或保证此类操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoya,

    感谢您的意见。 我发现我们的TPS548D22将列出D/S中的最小EN阈值,但TPS5.3355万/53与我上面显示的不一样。 原因是什么,与内部测试或此处仅测试程序相关?  

    最佳,

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS548D22的EN_UVLO引脚设计用于同时充当逻辑输入启用/禁用功能和电阻器可编程欠压锁定功能。  为了用作精确的电阻器可编程欠压锁定输入,EN_UVLO引脚需要具有准确的模拟比较器和参考。

    TPS5.3355万的EN引脚不能用作欠压锁定功能,而只能用作逻辑启用/禁用输入。  因此,内部电路的设计不能提供准确的产品到产品可重复阈值。  它的规范定义了实现特定逻辑状态(启用/禁用)所需的输入电压,与数字逻辑输入功能一致。

    以下是双门或门的示例: