This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54.362万:仅切换2MHz

Guru**** 2538100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095233/tps543620-only-switching-a-2mhz

部件号:TPS54.362万

您好,

我们的供应受到良好的监管。 但是,我们无法更改切换频率。 它设计用于1MHz (引脚1上的11.8Kohm电阻器接地),但始终达到2MHz。 我们尝试将其更改为26Kohms,尝试选择500kHz,但没有运气。 这种情况发生在同一PCB和不同PCB上的不同电源上。 ——我怀疑是设计错误,但我们查看了原理图和PCB,没有发现任何可能导致这种错误的原因。

如果需要,我可以发送示意图电路。

感谢你的帮助。

巴西

Wb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Walter:  

     对于E9.65万kHz的推荐电阻器为24.3Kohms,对于E12,建议电阻器为27Khms。  26K不会为两者都这样做。  

    您能否将 原理图和测试条件(VIN,VOUT,IOUT等)发送给我? 另外,最好知道遵循了该引脚的布局建议  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Walter,

    请测量针脚上的实际电阻。

    接地短路(低电阻)会妨碍您选择正确的频率并强制2.2 MHz运行。

    此致,

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 有一个IC本应断路驱动信号过低。