This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.024万:TPS6.024万:引脚上的升压电压。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094316/tps60240-tps60240-boost-voltage-on-the-pins

部件号:TPS6.024万

大家好。

TPS6.024万发生故障时,引脚上是否会显示升压电压?

如果是,是否从结构上确定了故障时外部引脚上出现的增压电压上限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您发布。  "升压电压" 是指上游升压转换器吗?  这取决于部件的故障方式。  如果针脚未接地,可能会导致增压输出短路,如果没有过载保护,则可能会损坏。  请注意,升压转换器没有自然机制来防止输出短路。  

    谢谢!

    有浩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Yohao:

    我的意思是"增压电压",因为电压高于供电电压。

    在“TPS6.024万:降压操作”的答案中,有一部分是“器件永久用作电压倍增器”。

    e2e.ti.com/.../tps6.024万-step-down-operation

    此设备是否是一种不执行增压操作的结构,而不是作为电压倍增器,即使在发生故障时也是如此?

    此设备的八个针脚是否具有导致电压超过电源电压两倍的操作模式或故障模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这取决于设备的故障方式。  但是,在 电压倍增器中,只能在电路正常切换时产生升压电压。   目前我们没有针脚故障模式总结可供分享,但如果电路发生故障,我不会期望电路产生两倍的电源电压。  

    谢谢!

    有浩