This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:高PSRR器件

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094767/tps7a20-high-psrr-device

部件号:TPS7A20
主题: TPS7A94中讨论的其它部件

您好,先生,

我的客户正在寻找比ADI ADP122更好的LDO设备,他们将使用它为图像传感器供电,并且需要高PSRR。

如果您有任何建议,请告诉我。

输出电压= 2.8V,输出电压= 100mA,PSRR (10k~100KHz时的频率)高达 -70dB。

ADP122 PSRR图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    TPS7A2028PDBVR 或 TPS7A2028PDQNR 是ADP122的良好替代品。 我们还计划今年发布TPS7A94,它具有更高的PSRR。

    https://www.ti.com/product/TPS7A94

      ADP122 TPS7A20
    AEC Q100
    输出选项 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.3 0.3
    VIN (最大值)(V) 5.5 6.
    VIN (最小值)(V) 2.3 1.6
    输出电压(最大)(V) 3.3 5.5
    输出电压(最小值)(V) 1.75 0.8
    固定输出选项(V) 1.8 ,2,2.5 ,2.6 ,2.7 , 2.8 ,2.85 ,2.9 ,3,3.3 1.2 ,1.5 ,1.8 ,1.825 ,1.85 , 2.4 ,2.5 ,2.8 ,3,3.3 , 4.5 ,5.
    启用 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 60. 60.
    噪声(uVrms) 25. 7.
    精确度(%) 1.5
    VDO (典型)(mV) 85. 140
    IQ (典型值)(mA) 0.045 0.0065
    热阻 θJA (°C/W) 68.9 179.1
    最小包装面积(mm2) 4. 1.
    包装类型 SOT-23,儿子

    SOT-23,X2SON

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    感谢您的分享。

    顺便提一下,大多数摄像机模块没有足够的PCB空间,如果TPS7A94具有固定输出解决方案,则更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    如果是这种情况。 TPS7A20是最佳选择。

    谢谢!

    Prakash L