This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:控制器可与用于PoE bt的TPS2373配对

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, UCC2897A, LM5020, LM5022, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094875/lm5155-controller-can-be-paired-with-tps2373-for-poe-bt

部件号:LM5155
主题中讨论的其他部件: UCC2897ALM5020LM5022LM5001

您好:

目前,我们正在将TPS2323与LM5155配对用于PoE bt电源设计。 由于LM5155的组件短缺问题,我想知道用LM5155替换的其它选项是什么。 现在我认为LM5155/5156/5157/5158是5156是可能5157可能的5158的选项,TI在评估板上使用UCC2897A作为控制器。 我正在寻找更多选项,提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您与我们联系。  请告诉您,我们是应用工程团队,交付问题由TI销售团队处理。  请联系您所在地区的TI销售人员。   

    关于其他选项,您可以考虑LM5022和LM5020控制器,因为这两个控制器都已用作PoE中的直流-直流级,如果符合您的工作条件,则可能还会考虑LM5001转换器(集成FET)。  

    谢谢!

    有浩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao:

    感谢您回复我。 目前我们正在使用LM5155作为回扫控制器设计,因此如果我们尝试切换到LM5020 (因为库存供应情况看起来不错),是否需要大量外设电路设计更改? 由于这是旧零件,您可以预见到哪些潜在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    您需要更换IC周围的一些部件,包括,但除了电流感应电阻器之外的电源电路可以保持不变。  即Cin,Cout,MOSFET,反向变压器和整流器二极管以及工作频率可以相同。  电流感应电阻器变化的原因是LM5020的工作电压不同。  其逐周期峰值限值约为0.5V,而LM5的 峰值限值约为100mV。  

    如果您在LM5.1551万中使用Hiccup模式,则在旧零件中不会实施。 但是,如上所述,LM5020和LM5022的一个目标应用是在发布时使用PoE。

    谢谢!

    有浩