This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:使用TPA7A33生成具有电流阱功能的正输出电压源。

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095354/tps7a33-using-tpa7a33-to-generate-positive-output-voltage-source-with-current-sinking-capability

部件号:TPS7A33
主题: TPS7A47中讨论的其它部件

您好,

我的应用需要一个正电压源(9.7V),它应该能够在400mA电流下下沉。 在此输出电压范围内,我找不到任何具有电流阱功能的LDO或SMPS。 我发现 这篇文章 建议使用负电压LDO来生成正电压,并使用负电压LDO的固有功能来吸收电流。

我曾考虑以类似的方式使用TPS7A33来生成9.7 V的输出电压,该电压可能会吸收电流。 我试图在TINA和Ltspice中模拟PSPICE模型,但它似乎不起作用。 我没有得到任何输出电压(1.8uV)。 请告诉我是否可以在此配置中使用此部分应用程序中的TPA7A33。 如果没有,您能否建议任何其他选择。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandra,  

    在这种情况下,可能会使用TPS7A33生成正轨,但它仍然会吸收电流。 从概念上说,这个想法似乎是可行的。 我可能需要进入实验室并进行快速基准测试来验证这一点。  

    来自TPS7A33:它是否能够提供电流?  线程,如果您需要从正极滑轨中沉到源,则DDR终结器可能更适合您的应用。  

    不幸的是,我们没有吸收电流的正LDO。  

    通常,如果需要负极和正极轨,建议使用TPS7A33和TPS7A47的组合。  

    最佳,  

    Edgar Acosta