This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:它是否能够提供电流?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095357/tps7a33-is-it-capable-of-sourcing-current

部件号:TPS7A33

您好,

我的应用需要-9.7V电压,它能够提供高达400mA的电流。 我想问一下TPS7A33是否具有电流源功能。 它的数据表提到它能够提供0到1A的电流(-ve符号未使用)。 我在TINA中模拟了同样的方法来检查这个问题。 该模型能够提供这种电流,但我不确定该模型是否具有此功能的特征。 是否有人可以确认此TPS7A33是否适合此应用。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandra,  

    通常,使用负极轨时,您是沉降电流,而使用正极轨时,您是在获取电流。 因此,TPS7A33 LDO将吸收电流,而不是提供电流。  

    某些设备(如DDR终结器)可根据需要提供源/吸收电流。  

    最佳,  

    Edgar Acosta