This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC100-Q1:我限制PSPICE模拟

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095587/tps1hc100-q1-i-limit-pspice-simulation

部件号:TPS1HC100-Q1

大家好,

我和我的客户在TI的PSpice上运行模拟。

我们只更改了rlim=25kohm,rload=1ohm,并模拟输出电流。

rlim=25kom应该限制为1.94A,KCL=KCL 48.5 ,但模拟结果为1.7846A。因此KCL为44.615A*kohm,超出规格。

为什么此模拟不准确? 或者,数据表规格不正确,模拟正确?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atsushi-san,

    在某些情况下,仿真可能不准确,请在实际设计中使用数据表值。 您是否可以尝试模拟7.15kohm和71.5kohm的外壳,并与数据表值进行比较以确定它们是否一致?

    此致,

    Yichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yichi-san

    当我使用7.15kohm时,模拟结果为6.2382A,即使计算结果为6.196A。

    当我使用71.5kohm时,模拟结果是0.624A,即使计算结果是0.685A。

    它比25kohm的外壳好,但仍然不准确。

    这不是很匆忙,但我希望您能修改模型。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atsushi-san,

    已注意并感谢您的反馈。 我们将继续修改模型。 现在,您是否可以使用一个电阻值来提供仿真所需的电流限制值。 设计PCB时,请参考数据表中的值。 谢谢!

    此致,

    Yichi