This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7712万-Q1:绝缘

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095298/ucc27712-q1-insulation

部件号:UCC2.7712万-Q1

您好,

引脚5 (HS)和6 (LO)之间的间距仅为0.7 mm ,能否告诉我如何保证它们之间的700V绝缘? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wayne:

    感谢您对UCC2.7712万-Q1的关注。 此器件与 市场上的其他600V半桥驱动器一样,采用8引脚SOIC封装。 使用此封装时,高压侧驱动器的其中一个高压引脚附近将有一个低压参考引脚。  

    这些驱动器通常与400V输入总线电压一起使用,在许多情况下,还可用于低电压输入应用。 如果在恶劣环境,污染程度或湿度下需要更高的耐压间距,客户可以在主板和组件上使用涂层。

    此致,